「STREAMLIGHT(ストリームライト)」社は、1973年に創業されたアメリカのペンシルバニア州にある業務用懐中電灯メーカーです。創業時から「現場主義」を貫き、ハンターや漁師、アウトドアなど様々な業界の生の声を反映した信頼性の高い製品を多数生み出し、世界各国の警察・軍隊(ミリタリー)・消防・レスキュー・航空会社・自動車産業など、様々な分野のプロフェッショナルに支持されています。同社製品は全世界で100以上の特許を取得し、高品質・高性能懐中電灯のスタンダードを塗り替え続けています。
STREAMLIGHT社の懐中電灯には、消防・レスキュー用など命を守る現場に特化したモデルが多数あります。これは長年にわたって同社が全米各地の消防局や警察、軍隊へライトを提供し続け、その際に出てきた「現場の声」を商品の研究・開発に反映してきた証です。その使い勝手の良さと性能・信頼性が評価され、米国消防局の多くで標準装備品に指定、米国警察では「STINGER(スティンガー)」、「STRION(ストリオン)」、「SL」シリーズが正式貸与品として各地で導入が進んでいます。さらに日本国内においても多くの消防本部や港湾・税関検査にも採用されており、防衛や地域の安全・治安維持にも幅広く貢献しています。
STREAMLIGHT社のベストセラーである「STINGERシリーズ」の充電式LEDハンディーライトです。明るさ、点灯時間、 大きさ等、全てにバランスのとれたオールマイティーな性能です。
航空機にも使用されているアルミ合金を採用した堅牢なボディー、最大425ルーメン&3段階調光が可能のこのライトは日常使用からヘビーユースまで幅広くカバーし、現在でも多くのユーザーに支持されています。
「STINGER LED」とエスコオリジナルホルスターのセット商品です。ホルスターはリベットなどの金属部品を一切使用しておらず、縫製のみで仕上げております。航空機の整備中に部品を落とす心配がなく、重宝されています。
手持ち&据置使用が可能な充電式LED防爆ライトです。最大1200ルーメンの高輝度タイプ。ヘッド部分が180度可動し、ピンポイント照射が可能!防爆仕様SGS認証、米国防火協会(NFPA)1901認証で、安全性が証明されています。防水性能IPX7で、雨など水に濡れる可能性がある現場でも使用できます。
(※日本国内の防爆規格は取得しておりません)
石油化学・ガス関連工場、塗料工場、発電所、航空、電子・通信機器関連、科学・食品・医療品製造など
粉塵や浸水に強く、災害時の現場で強い威力を発揮する充電式LED作業灯です。
光量は3段階(最大5300ルーメン)、照射範囲は2段階(集光・散光)切替式。
ヘッド部分は自由に高さ調整可能&上下左右首振り式で場面に応じた照射ができます。
自立させての使用はもちろん、手持ち使用も可能です。